This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:笔记本应用中2个USB C型端口

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584862/tps65982-2-usb-type-c-ports-in-notebook-application

部件号:TPS6.5982万

您好,

如果2个TPS6.5982万用于支持笔记本应用中的2个USB C型端口,并且它们需要不同的固件,它们是否需要2个不同的闪存?

我的客户将Alpine Ridge固件和TPS6.5982万固件合并到一个闪存中。 如果他们需要2个闪存,如何将固件与Alpine Ridge合并?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sean,

    可以,两个TPS6.5982万器件可以从同一闪存芯片启动。 主TPS6.5982万将通过I2C启动,然后通过UART启动辅助TPS6.5982万。
    在应用程序自定义工具中,您可以在常规设置选项卡下调整连接的设备数量。 然后,您可以单独配置各个设备。 之后,您可以使用英特尔合并工具将该配置文件与Alpine Ridge配置文件合并。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    感谢您的反馈。 当主要和次要共享相同的固件时,我是否应记住任何事项? 我刚刚以与1端口相同的方式构建了固件。

    此致,
    Sean Moon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sean,

    这就是应该做到的! 现在,两个TPS6.5982万将在启动时加载相同的配置。

    谢谢!
    Eric