This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 产品需要通过USB检查手机充电

Guru**** 2524980 points
Other Parts Discussed in Thread: INA213, LM321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579805/product-needed-to-check-phone-charging-through-usb

主题中讨论的其他部件:PMP1.1474万INA213LM321BQ2.5871万BQ2.5872万

您好,团队:  

我正在寻找一端将连接到USB端口(车载),另一端将连接到手机充电电缆的产品。

使用此类设备,我将能够读取电流,电压等,并确定电话充电模式。 主要目标是获得电流/电压读数的串行/数据输出。

我搜索了汽车USB部分,但大多数是控制器不是测试仪。

请帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Padmini:
    请允许我提出两项建议。

    我们为100W USB Type C PD电源监控软件狗提供了参考设计

    PMP1.1474万参考设计用于测量USB C型电缆上的电压和电流。  由INA213电流放大器通过5 mΩ 传感电阻器监控电流。  LM321放大器监测电压。  MSP430在小型LCD屏幕上处理和显示这些测量值。
    这只是一种参考设计,不可订购。

    但是,您最初的问题的一部分是指能够控制充电模式并通过串行总线获得电压/电流。

    请查看以下2个设备。

    Bq2.5872万和Bq2.5871万
    具有集成10位ADC的14 V,7 A电池开关充电器

    www.ti.com/.../bq2.5871万



     

    它们具有I2C并向主机报告,主机随后控制充电器。

    集成的10位ADC可以测量输入电压和电流,电池电压和电流,以及电池温度和输入连接器温度。 这使用户应用程序能够持续监控电源输入和电池充电参数,以确保电池充电的安全性。 当电池通过恒定电流(CC)和恒定电压(CV)模式时,可通过I2C寄存器修改VBUS,VOUT和电池的灵活OVP和OCP阈值。

    器件的I2C串行接口可在高达1 MHz的速度下工作,允许访问ADC对不同充电参数的测量值,还允许对器件进行灵活的软件控制。 INT引脚在出现故障时向主机提供即时反馈。 I2C状态寄存器允许主机读取所有故障和事件的当前状态。

      

    您是否正在寻找其中一个?