This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4392万:关于未使用的输出引脚

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/585022/bq24392-about-unused-output-pin

部件号:BQ2.4392万

如果在以下输出引脚未使用的情况下,以下哪个引脚适合打开或下拉?

・SW_OPEN引脚

・CHG_AL_N引脚

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi:

    SW_OPEN和CHG_AL_N是漏极开路输出,需要10kOhm上拉电阻至VDDIO。

    此致
    Cevin