This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万:Neew TPS6.5983万A FW v 4.23

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580248/tps65983-neew-tps65983a-fw-v4-23

部件号:TPS6.5983万

大家好,

 根据英特尔的要求,我的客户需要TPS6.5983万A FW 4.23 bin v解决其设计上的充电电流问题。 但我在GUI正式发布中找不到。  (GUI 2.12 :FW v 3.61 / 3.71 / 4.19 ,GUI 2.14 :v 4.25 ,GUI 2.16 :4.29。 谢谢。

此致,

Gary Teng说。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,
    是否有人可以帮助我提供TPS6.5983万A FW 4.23 bin? 谢谢。
    此致,
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:

    很抱歉回复太晚。 我正在为您查找FW 4.23 bin。 我会尽快通知您最新信息。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:

    我可以为您提供FW 4.23 bin。 但是,新的FW 4.31 bin将很快发布,这也将解决充电电流问题。

    如果仍需要FW 4.23 bin =>您的离线电子邮件是什么?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:
    我的客户已获得FW 4.23 bin。 感谢您的善意帮助。
    顺便说一下,他们知道983A具有新版本FW,但英特尔要求他们使用4.23。 仅供参考。

    Gary
    gary.teng@arrowasia.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:
    客户测试FW 4.23 ,并与TI的982 EVM和一些窗口基座NB存在PD通信问题(但与MBP兼容)。 EVM或测试设备是否需要升级固件才能测试FM 4.23 以进行客户的生产测试?

    此致,
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:

    很抱歉回复太晚。 我建议使用最新版本的工具2.18 .1,但默认情况下使用最新的FW 4.33。 请告诉我如何进一步帮助解决此问题。

    谢谢