This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:请求散热数据

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584771/tca6424a-request-thermal-data

部件号:TCA6424A

您好,

我需要TCA6424ARGJR的以下信息以获得我们的资格审批团队的批准。

-     接点温度Tj

-     热阻RθJC

此致,

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ts Yang:
    我必须提交请求才能获得设备的RthetaJC。 获取信息需要几周时间。 我们不指定最大接点温度,仅指定最大工作环境空气温度。 我假设设备中耗散的功率很小,因此结点温度将非常接近最高环境空气温度。 您何时需要这些信息? 我可能会立即得到一个估计值。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ts Yang:

    好消息。  已要求提供这方面的资料如下:

    我会将其放入我的积压工作中,以便将其添加到数据表中。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis,

    感谢您的善意回答。

    我在下面的数据表中找到了公式。

    因此,我 了解了TCA6424ARGJR的热数据,如下所示。

    最大     TA:85c.

    -     计算的最大Tj =最大TA *(θJA *PD)

    -     计算的最大Tj <最大TA.

     我对吗?

    此外,我还需要一个信息- TC。

    您是否会共享TCA6424A的TC (机箱温度)?

    -TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis:
    请先告诉我TCA6424A的TC。
    谢谢!
    TS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS您好!
    设备的外壳温度应与部件中的功率耗散(PD)一起测量。 获得该信息后,您就可以计算零件的Tj,该零件给出了从一个壳体到一个结点的热阻。 我们指定Ta的部件操作,但它参考了JEDEC标准。 我们的零件在85C条件下进行模拟,但从技术上讲,我们的特征参数定义了我们的保证规格。 注:特性化是以最低功耗完成的,因此会有较小的温差。
    弗朗西斯·胡德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis,

    对于TCA6424ARGJR的热数据,我们最终需要以下参数。

    请再次检查这些值。

    -       Tcase最大值

    -       Tjunction最大值

    -       RθJC

    -       PsiJT

     

    我感到抱歉,但请理解 重复的问题。

    谢谢!

    TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS您好!

    我已经在上一篇文章的表格中向大家展示了theta和phi参数。  Tcase max不是我们指定的,因为这是一个测量数量。  Tjunction必须根据您所测量的热阻,功率耗散以及空气或外壳的温度进行外推。  必须根据用例计算。  很抱歉,但我真的不明白您需要澄清什么?  

    下面是一个应用手册链接,其中指定了IC散热指标及其使用方法:

    http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/slrr012/slrr012.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/snva183b/snva183b.pdf

    让我知道我可以做些什么来帮助澄清。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis,

    很抱歉您的困惑,非常感谢您的真诚和快速回复。
    以上答案足以让我填写我们的优质材料。

    TS