This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:数据包延迟计时

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580156/dp83822i-packet-latency-timings

部件号:DP8.3822万I
主题中讨论的其他部件:TLK105L

我们的客户有关于DP8.3822万的问题。
我要为客户发布问题:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

DP8.3822万 AC规范是否有"数据包延迟计时"?

DP8.3822万数据表未提及计时。

与TLK105L - SLLSEE3D数据表中提到的以下规格类似 :
4.10 6100Base-TX传输数据包延迟计时
4.10 9100Base-TX接收数据包延迟计时

我们想确认DP8.3822万是低确定性延迟。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

提前感谢您的参与。

此致,
Takishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takishin-san,

    我正在为您研究这件事。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob San,您好!

    是否有一些数据?

    此致,

    Takishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob San,您好!

    您是否有任何更新?

    此致,

    Takishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takishin-san,

    目前,该信息尚未被批准公开发布。 我们必须将此讨论脱机。 我已在E2E上向您发送了一封私人邮件。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aniruddha-san,

    感谢你的消息。

    我已发送邮件。
    我期待您的回复。

    此致,
    Takishin