This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:链路培训检测状态延迟

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581860/xio2001-link-training-detect-state-delay

部件号:XIO2001

您好,

根据PCIe 2.0 规范,我了解"组件必须在基本重置结束后20毫秒内进入LTTS检测状态"。

在XIO2001 Datashet第27页中,我们看到"在GRST断言后80毫秒内,网桥开始链路培训"。  是否属于规格的例外情况?

请您评论一下吗?

谢谢,此致

Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您的观察是正确的。 80毫秒由设计指定。 我没有确切的时间,它可能会因电源循环而异,但是任何系统都将在开始链路培训之前等待至少100毫秒,我们从未见过此类流程的问题。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elias:

    在原始问题中,我应该参考PERSTn (PCIe基本重置)。

    数据表指出“XIO2001在Perst被取消声明后80毫秒内开始链路培训”,这看起来是一个要求“最大20毫秒”的规范的例外。
    或者文档中是否存在拼写错误?  请您澄清一下吗?

    此致
    Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了。
    这可能是打字错误,我会调查此事并回复您。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elias:

    有没有这方面的消息? 您是否获得了更多详细信息?

    谢谢,此致

    Massimo