This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8E003:66AK2G02 ESD保护

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD8E003, TPD6E001, TPD2E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584341/tpd8e003-66ak2g02-esd-protection

部件号:TPD8E003
主题中讨论的其他部件: EVMK2GTPD6E001TPD2E001

大家好,

我有一位客户在其系统中使用K2G02,他们对ESD有疑问:

EVMK2G示意图的第18页显示了两个ESD设备:用于micro SD卡的TPD6E001RSE (6通道)和TPD2E001DRLR (单通道)。 我们是否可以只使用一个TPD8E003 (8通道)?

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示意图片段:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian,

    如果您这样做了,则VCC3V3_SD将不会受到保护。

    此致,
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,我在发布该原理图片段时含糊不清。

    这是用于处理器的TI EVM,显示了两个ESD器件。 对我们来说,仅仅使用一个8通道设备似乎更有意义。 我们认为这样做可能是有原因的,所以我们正在检查你们是否有任何意见。 我也会给处理器人员一个注释。

    谢谢!
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian,

    我对如此长时间的拖延表示歉意。
    如果存在高速信号,则使用TPD8E003不是最佳选择。 与1.5pF的TPD2E001和TPD6E001相比,9pF的IO电容相当高。

    此致,
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    K2G EVM/ref设计的硬件团队似乎认为这是可以的,但我知道,如果采用更高的电容部分,您会面临信号完整性的风险。

    谢谢!