This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9545A:地址0x70 CAN't控制到交换机CH1/2/3

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/585300/tca9545a-address-0x70-can-t-control-to-switch-ch1-2-3

部件号:TCA9545A

您好,E2E:

我们的客户在其系统中使用TCA9545A,并遇到一个奇怪的问题。

他们使用TCA 9545A作为I2C mux,I2C地址设置为0x70。

他们 在将信道切换至信道1,信道2和信道3时遇到问题。   他们将通道切换到通道0没有问题。

假设通道0读回0x1,通道1读回0x2,通道2读回0x4,通道3读回0x8。  它们只读回通道0结果。  其他通道选择始终读回0x0。

 当他们将I2C地址更改为0x70以外的地址时,此问题就消失了。  它在0x71和0x73上工作。

 

您对此有任何通知吗?

 

巴西,

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jason:
    我今天将探讨这一点。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jason:

    我可以在EVM上使用该器件,没有问题。 您能否向我发送一个I2C树,其中包括设备名称,I2C地址和路由。 我附上了一个例子:

      

    我主要担心的是,您的设备在相同节点上具有相同的地址,这可能会导致编程失败。 我还想查看包括SCL和SDA的命令的波形。  我想确保命令看起来很好。  

    Francis Houde