请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB953-Q1 尊敬的各位:
我对 DS90UB953-Q1有一些疑问
1)之前看的是953 DS,我的问题是 :我们是否可以使用“用户ROM数据”(第51页), 以及如何 将设备ID存储到“用户ROM数据”
2) DS表示,如果使用4个MIPI通道,则每个通道的最大速度为832Mbps,如果使用1个或2个MIPI通道,则每个通道的最大速度是多少?
此致。