This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:PDB缓升

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584492/ds90ub913a-q1-pdb-ramp-up

部件号:DS90UB913A-Q1

除非DS90UB913A/14A上的像素时钟不稳定,否则是否有任何要求不应启用PDB信号?
如果是,那么在PCLK之前启用PDB会有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在VDDIO和VDD_n电源达到所需的工作电压水平后,必须将设备上的PDB针脚斜接。 建议使用RC滤波器网络将PDB =高,以帮助确保在电源稳定后正确排序PDB引脚。 它与电源要求而非时钟相关。 我看不到PCLK应用程序和PDB之间有任何关联。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Ankur,

    PDB缓升延迟是多少才能确保可靠运行,因为数据表中没有此信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Harish,

    有关开机/ PDB顺序和定时,请参阅数据表的9.1 第2节。 如果您指的是PDB的定义转换速率,则我们不指定它。 如果要优化PDB的打开时间,使其达到设备可以开始采样数据的时间,请参阅数据表的图9以查看与PCLK的关系。 重要的是,在宣布PDB之前,要有稳定的VDDIO和VDDN供应线路。

    此致,