This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1310A:内部锁存捆扎带引脚状态

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579889/tusb1310a-internal-latched-strapping-pin-states

部件号:TUSB1310A

您好,

我对图 5-1有疑问。 数据表的通电顺序。

我知道,当所有电源设备完全上升时,无论电源导轨顺序如何,捆扎带销都是锁紧的。

正确吗?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这种情况如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kuramochi:

    正确。

    此致,
    Gerardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerado-San,

    感谢您的回答。

    我还有一个问题。

    当只有1.1V电源重新启动时(下降后上升),捆扎带销状态是否已锁定?
    或者必须重新启动所有电源才能保持锁定捆扎带针状态?

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kuramochi:

    必须重新启动所有电源,以便捆扎带销可以锁定。

    此致,
    Gerardo