This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:DS90UB914A I2C闭锁到低电位问题

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/582201/ds90ub914a-q1-ds90ub914a-i2c-latch-to-low-issue

部件号:DS90UB914A-Q1

尊敬的先生  

请参阅下图  

当我们的SOC使用914通过I2C读取913时,914 I2C输出有时会锁定到628.496毫秒左右的低电平

在628.496mS中,我不能读913字  

您是否有这种经验,或者某些注册表是否需要像时间安排或其他事情一样进行修改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    这听起来就像从反序列化器中写入/读取远程设备所需的I2C时钟拉伸。 请参阅本文档第3节。 有关 时钟拉伸的详细信息,请参阅www.ti.com/.../snla131a.pdf。

    本文档专门针对914A/913A I2C通信 www.ti.com/.../snla222.pdf

    当从DES与远程设备通信时,时钟将保持低电平,直到接收到来自远程设备的响应,因为数据将在哪一点返回DES。