请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB913A-Q1 您好,
有一种现象是,通过在客户中更改DS90UB913A-Q1的GPO针脚[1:0],PCLK发生了变化。
他们创建了一个程序,在PDB变高后,有意将GPO [1:0]的状态在大约0毫秒内更改为2毫秒,并检查操作。
因此,他们能够确认输出PCLK的变化为914A。
GPO [1:0]引脚取决于三态状态下的外部上拉和下拉电阻器,直至如图9中的数据表所示确定tPLD。
之后,它会一度变成低输出,然后成为根据914状态确定输出电平(高/低)的操作。
当串行器的PLL锁定(因为PDB变高)时,是否有正在检查的针脚?
此致,
柳枝