This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS141:TMDS输入引脚容错

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581641/tmds141-tmds-input-pins-tolerant

部件号:TMDS141

我们的客户对TMDS141有疑问。
我要为客户发布问题:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

设备电源关闭时,TMDS输入引脚是否容错5V或3V
如RSCL/RSDA和TSCL/TSDA引脚?

如果是,我担心内部拉拔的功耗
通过TMDS输入信号电压来抵消断电情况下的电压。
这是个问题吗?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

提前感谢您的参与。

此致,
Takishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takishin,

    这个问题有点令人困惑

    TMDS输入不接收电压信号,源吸收端接电阻器的电流,端接电阻器上会出现压降。

    当电阻器(Vcc=3.3V)上没有电流时,将存在最大电压。如果设备关闭,电源将无法吸收电流。

    客户能否详细说明他的申请?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises,您好!

    感谢您的回答。

    我理解。
    我会向客户解释。

    此致,
    Takishin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises,您好!

    我已经向客户解释过了。
    他说有HDMI源设备在其HDMI连接器的TMDS引脚上输出电压(2.6V)。

    在这种情况下,TMDS141是否有可能中断?

    此致,
    Takishin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takishin,

    如果2.6V是最小VL,则没有问题,

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises,您好!

    感谢您的回复。

    我理解这个。

    但我担心内部上拉电阻器的功耗
    当设备断电并将电压添加到输入端子时。

    这样可以吗?


    此致,
    Takishin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takishin,

    在这种情况下会出现泄漏,目前我们没有有关此泄漏的数据。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises,您好!

    感谢您的回答。
    我向客户报告了此信息。

    此致,
    Takishin