This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:TUSB3410 USB到UART固件

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583002/tusb3410-tusb3410-usb-to-uart-firmware

部件号:TUSB3410

固件源代码是否可用于TUSB3410的USB到UART功能,或者至少是此类代码的一个示例? 我们将签署NDA或其他所需文档。 尝试确定这是否适合用于我们的嵌入式网络设备的设备。 (从旧得多的职位来看,过去似乎可以使用。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Barry:

    是的,固件源代码可以在某些特定条件和NDA协议下分发,请向我们发送电子邮件,以便我们向您发送信息吗?

    此致,
    Roberto