This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:模式从自动低功耗模式切换至带OOB信号的正常模式

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/585147/sn75lvcp601-mode-changing-from-auto-low-power-mode-to-normal-mode-with-oob-signal

部件号:SN75LVCP601

 大家好,

 我们的一位客户正在评估SN75LVCP601 (双通道6-Gbps SATA驱动器)。 他们对模式从自动低功耗模式更改为正常模式后的OOB信号有疑问,如下所述。 请你给我你的答案或意见。

 [客户问题]

 SN75LVCP601最大需要50秒才能退出自动低功耗模式。 OOB信号 头部分 包含以下命令。   来自主机的"COMRESET"命令->来自设备的"COMINIT"->来自主机的"COMWAKE"->来自设备的"COMWAKE"。

 客户问题是“主机发出的“COMRESET”命令的前50ns期间将消失,因为在此 期间SN75LVCP601已唤醒。 “COMRESET”命令和OOB信号协议是否没有问题? 如果不是问题,您能否告诉我为什么 不是问题?

 此致,

中井和谷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好。

    请你给我评论一下。

    此致,
    中井和谷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kazuya,

    以下是我 对SATA规范的理解。

    在OOB信号传输过程中,信号线路的差模和共模电平应符合7.2 部分中规定的与正常数据传输相同的电气规格。 图198显示了COMRESET,COMINIT和COMWAKE。 通过检测差分对上相邻活动突发之间的时间间隔来观察OOB信号。 接收器不需要检查OOB突发的持续时间。

    由于只会删除活动初始突发的前~ 40ns,因此所有COMRESET信号之间的间距将保持主机系统最初传输的间隔。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    非常感谢您的回复。

    我可以问您几个其他问题吗?

    问题1. 您能否告诉我您提到的SATA规格的URL,因为我找不到图198?

    问题2. 客户在自己的主板上进行了OOB信令的SATA合规性测试,使用SN75LVCP601,使用数字信号分析仪:KEYSIGHT DSA9.1304万A。

    数字信号分析仪
    KEYSIGHT DSA9.1304万A
    www.keysight.com/.../infiniium-high-performance-oscilloscope-13-ghz

    然后,分析器指出,COMRESET的第一个脉冲宽度不符合SATA规范,因为从自动低功耗模式唤醒的时间使脉冲宽度小于106.7ns。

    这不是问题吗? 此外,如果COMRESET的第二脉冲宽度满足106,7ns的允许值,则COMRESET命令能否通过符合性测试?

    谢谢,顺祝商祺!
    中井和谷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kazuya,

    我确实在该位置找到了版本3.0

    www.lttconn.com/.../20.1005万21170123066.pdf</s>21.1701万 2.3066万

    我不能为Keysight的合规性测试发言。  测试活动和空闲OOB时间似乎非常完整。  该规格仅表示空闲时间对于COMRESET很重要。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,
    感谢您的回复。

    您是看表34而不是图198吗?

    我认为COMRESET传输间隙长度不仅对OOB信令很重要,而且传输突发长度也很重要。

    您认为正确吗?

    谢谢,顺祝商祺!
    中井和谷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为两者都很重要。  任何实现自动低功耗模式的重压器都将缩短第一个突发长度。  较短的第一个突发长度不会减少COMRESET间隙检测窗口。  检测电路将接收~ 320ns的连续间隙。

    这来自3.0 规格的第313页:

    每个突发量应为160个第1代UI长(106.7 ns),每个突发量空闲状态应为480个第1代UI长(320 ns)。 COMRESET探测器可查找间隔为320 ns (额定)的四次连续脉冲。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Lee,

     非常感谢您的回复。

     您的回复对我们很有帮助。

     再次感谢,此致,

     中井和谷。