This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:关于TCA6048A应用问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/585292/tca6408a-about-tca6048a-application-question

部件号:TCA6408A

大家好,

我对TCA6408A有疑问。

我们发现,当ADDR拉取VCC时,会出现高电流。   输出PIN始终为高。

ADDR拉接地时,电流仅为10mA? 对吧?

请问如何让TAC6408进入待机模式? 因为我们的电源是电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高曹先生,

    我不会期望高或低牵引ADDR之间的电流消耗有太大差异。 您观察到多少电流? 在这两种情况下,您是否能够与设备通信并重新配置P[7:0]?

    当SCL未切换时,此设备将处于低电流待机状态。 在这种情况下,电流消耗通常仅为1 uA。

    此致,
    最大