This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:LED_ACT模式1配置和模式1脉冲计时

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584766/tlk110-led_act-mode-1-configuration-and-mode-1-pulse-timming

部件号:TLK110

您好,专家,

问题:

在MODE1中,带LED的LED_ACT针脚在数据传输或接收时应闪烁(亮起),在没有数据传输时应熄灭。 在客户主板中,LED_ACT针脚只执行非常短的“关闭”脉冲。  指示灯始终为“开”。 当没有数据传输时,LED指示灯仍"亮起"。

您能否帮助了解是否存在与LED_ACT行为相关的配置?  

硬件配置:

1. CRS引脚浮动,以使用LED_ACT MODE1。

2.使用LED和电阻器将LED_ACT引脚拉至VCC。

LED_ACT模式1下的脉冲计时:

PIN:LED_ACT

在LED_ACT引脚上可以观察到短脉冲。 周期为2.8 Hz,"高"逻辑周期约为200us。  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zhou,

    请向我发送一份示意图,以便我确认硬件实施。

    谢谢!
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross,e2e.ti.com/.../TLK110.pdf

    原理图位于附件上。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zhou,

    在出现这种情况时,您是否能够发送和接收无错误数据?
    您是否已选中以确认未使用寄存器读取功能为碰撞检测配置LED_ACT?
    您能告诉我寄存器0x19h的值是什么吗?

    谢谢!
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross:

    在这种情况下,TLK110可以通过EtherCAT测试,并且可以成功接收和传输数据。

    我们已在采用TLK110的TI参考设计上重新制作了此问题:

    0x0019的读数是8823 (模式1),我们发现:

    模式1:

    LED_LINK:开

    LED_ACT:打开(传输和接收)

    模式3:

    LED_链接:闪烁(传输和接收)

    LED_ACT:开

    这意味着实际发生了活动,在模式3中,LED_LINK以5Hz的频率闪烁。 但是,LED_ACT引脚存在一些问题。 LED_ACT应该与模式1中的LED_LINK活动相同,但并非如此。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    出现问题时,请发送寄存器转储。 否则,我无法继续调试此问题。

    谢谢!
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ross:

    您需要所有寄存器的读数吗?
    0x0019的读数为8823。

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross:

    在数据表中,LEC_ACT为ON (脉冲),而不是闪烁。 您能否帮助查看波形是否正常?

    已附上寄存器读数。

    e2e.ti.com/.../Register-when-LED_5F00_ACT-does-not-blink.txt

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,专家,

    是否对LED_ACT行为有任何说明? 如何确定链路是否处于活动状态?

    LED_ACT:
    活动脉冲
    对于NO_ACTIVITY关闭

    谢谢。