This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS181:最小/最大接点温度

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/585225/sn75als181-min-max-junction-temperature

部件号:SN75ALS181

尊敬的团队:

SN75ALS181的工作自由空气温度为0至70。 但客户想知道工作结温范围(最小值/最大值)。

请告诉我Tj (工作结温范围)值。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dino:

    我已经查看了数据表,在第4页的"绝对最大额定值"下有一个注释,指出最大工作结温为150 C。我需要进一步查找最小值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    感谢您的回复。 很抱歉推送您,但客户也想知道最小工作结温。请告诉我最小值。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dino:

    我计算了最小工作结温,为12 C。我参考 了本文档 的1.1 部分

    TJ = TA +(RΘJA *功率)

    功率 = VCC * ICC = 5 V * 0.30 mA = 0.15 W

    TA = 0 - 70

    RΘJA = 80或76 (选择80,用于最坏情况)

    TJ = 0 +(80 * 0.15)= 12 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dino:

    我在计算中犯了一个错误。 我与一些工程师交谈过,他们指出使用VCC和ICC不是测量工作结温的可靠方法。 一般而言,数据表中未指定最低额定功率。 因此,将最低环境工作温度与最低工作结点温度等同完全正常。