This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:确认电路和通电正时

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584904/pca9306-confirm-circuit-and-power-on-timing

部件号:PCA9306

请给我你的喜欢。

下面是我的客户所想的简单电路和开机计时。

我知道VREF1 的启动速度应该比VREF2快 ,这样IC不会损坏。

[1] VREF2和EN通过210千欧姆(而不是推荐的200千欧)连接到VDUP。

    对于这点,你有何顾虑?

[2]在最坏的情况下,VREF1和VREF2同时启动。

    我不认为这个时间安排是没有问题的。 您如何看待这一时机?

此致,

Tamio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tamio:


    [1] 210千欧的上拉电阻工作正常。

    [2]这些时间安排应该不是问题。


    此致
    Daniel Noel