This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万B:GRL PD设备下超过3A PDO的TPS6.5983万B电源和协议测试问题

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579322/tps65983b-tps65983b-power-and-protocol-test-issue-on-over-3a-pdo-under-grl-pd-equipment

部件号:TPS6.5983万B

大家好,

 我的客户在坞站应用中使用TPS6.5983万B。 在同一GUI环境中(20V 3A/3.25A除外),项目和供应商定义文件。 20V3A中的PDO可以通过协议和电源测试,但20V3.25A中的项目出现故障,如下所示。 我是否需要在项目上设置任何内容? 有关SOP或...的信息? 感谢您的善意帮助。 如果您需要.prj进行审核,请告诉我。 谢谢。

FW bin: tps6.5983万b_v 1.31.04.bin

功率:

PT_13_13_1_PROT_PROC_HR_TSTR >> PD合同协商失败。 测试器模式:接收器

PT_13_13_2_POW_SRC_LOAD_CP_ACC_PDO5_20V_3_25A >> DUT未能接受来自测试仪的请求消息

PT_13_13_2_PROT_PROC_HR_TSTR

PT_13_13_5_POW_SRC_TRANS_CP_ACC_1_5 >> DUT未能接受来自测试仪的请求消息

方案:(GRL不测试20V3A DUT中的以下项目)

TDA.DUT.DUT 2.3 BBMC-PROT-SEQ-CHKCAP-CP-ACC  >> 2.2 未将DISC结果-ID-INITIATER发送到电缆

TDA.DUT.DUT 2.4 BMC-PROT-SEQ-CHKCAP-NOMRK-CP-ACC >> 2.2 未将DISCONE-ID-INITIATER发送到电缆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:

    在测试3.25A PD协商时,您是使用内部(PP_HV)还是外部电源路径(PP_EXT)? 注:内部电源通道只能为3A。
    您使用的是活动电缆还是带标记的电缆? 注:只有活动电缆的可读性大于3A
    是的,您可以发送项目文件吗。

    谢谢
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:
    我认为我在GRL测试上的失败项目都与有源电缆连接有关:我的坞站无法与GRL设备上的有源电缆通信(无SOP消息)。 我的客户使用竞争对手的CC控制器与相同的emark电缆可以通过测试。 但是,当我使用相同的电缆连接其他NB (如Macbook和Yoga)时,我可以在日志中看到SOP的电缆消息。 您知道为什么我的坞站无法与emark电缆上的GRL测试通信吗... 或者我必须与GRL核实一下吗?

    此致,
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary:

    只有DFP才能与电子马克电缆通信。 dock具有UFP和接收数据的首选数据角色。 您能告诉我更多有关您正在尝试使用的坞站的信息吗?  

    谢谢

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:
    我们的坞站是UFP/电源。 我认为它必须与emark电缆通信...

    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:

    为澄清此问题,TPS6.5983万B正在向有源电缆发送SOP消息,但有源电缆未收到这些消息。

    仅供参考,来自PD规格:
    1)参阅'USB供电规格修订版3.0 ,版本1.0a'=>第72页,如果没有合同或隐含合同,"接收器不与电缆插头通信,即使是DFP,也不会丢弃收到的任何SOP'数据包"。
    2)参阅第77页:"接收器不生成SOP'或SOP'数据包,不需要检测SOP'或SOP'数据包,也不能识别它们"。

    为了进一步调查您的问题,您能否向我发送失败事例的LeCroy PD日志?
    您是否还可以包含竞争对手PD控制器通过案例的LeCroy PD日志?

    快速调试步骤
    1)电缆是否从主机获得VCONN (已连接Ra)?
    注:如果每条电缆有两个芯片->一次只能通电一个芯片。


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_Competitor_5F00_forGRL.xlsxHiJeff,

    我可以提供GRL的日志供您参考。 TI TW FAE认为这可能是GRL的PD规范。 (GRL/GRL 3.0) 问题并立即与2.0 讨论。 仅供参考。

    此致,

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:

    感谢您的支持。 我们使用的PD分析仪有时在2.0 和3.0 PD规格之间存在差异。 我查看了您的GRL日志,可以看到'OP1'消息未被活动电缆读取,并显示'none'消息。 我将进一步查看您的日志,如果我找到任何信息,我将通知您。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary:

    您是否能够通过20V 3.25A GRL测试?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:
    不会。我们目前还没有通过20V 3.25A GRL测试,而且GRL TW实验室目前尚未回复任何评论。 仅供参考,谢谢。

    Gary