This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS32EL0124:数据表说明

Guru**** 2953250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581924/ds32el0124-datasheet-clarification

部件号:DS32EL0124

你好

如果可能,我想澄清数据表中的一些信息。

对于3.125Gbps数据速率的“串行输入抖动容差”参数,我们读取“CML输入计时规范”的方式是:

  • 低频抖动(f<10kHz)为70 UI。  换言之,它非常耐受低频抖动。  我的客户说他们以前见过几个用户界面,但从未见过70,希望验证它是否正确。 如果没有任何勘误表或修订版,而这又说明了其他情况,我假定是这样。 涵盖了我所有的基础。

  • 高频抖动(f>1MHz)是0.3 UI,或3.125Gbps,即(1/3.125Gbps)*(2)*192秒0.3 =192秒(系数2是bps到赫兹的转换)。 正确吗?
  • 10kHz和1MHz之间的抖动规格是多少?

 

感谢您就此主题提供任何反馈。

-Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Amanda:

    我与另一位应用工程师确认了该数据表。 70 UI是数据表中的正确编号。 由于抖动远低于PLL带宽,因此非常耐受极低频率抖动

    不需要在抖动计算中转换为Hz。 抖动0.3 =96ps

    10kHz至1MHz之间没有抖动规范。

    此致,
    Dennis