This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS32EL0421:输出时的预期抖动/最大输入时钟抖动

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: DS32EL0421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581913/ds32el0421-expected-jitter-on-output-max-input-clock-jitter

部件号:DS32EL0421

您好,

对于DS32EL0421,在以3.125Gbps工作的数据输出中,~300MHz输入时钟的抖动会发生什么情况?  抖动是通过未衰减还是增加?  例如,假设我在~300MHz时钟上有10p秒的抖动,那么3.125Gps输出数据的抖动是什么?

另一个问题是,DS32EL0421的数据表讨论了与输入时钟抖动过大相关的设备性能。  是否有最大输入时钟抖动的规格?

 感谢您提供任何反馈,

-Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Amanda:

    抖动传输功能-3dB带宽显示数据表第9页上CML计时规格表上的输入时钟抖动。 给定3.125Gbps,-3dB带宽为300kHz。 对于10psec抖动,它是抖动的振幅。 抖动设置配置文件的频率和波形是多少? 如果抖动频率达到抖动峰值(270Khz至300kHz,在-3dB带宽–PLL环路带宽之前),则抖动也可能会增加抖动峰值。 如果抖动在方形波形中,PLL可能难以跟踪抖动并失去串行器中的锁定。 所有这些因素都可以提高抖动性能。 如果抖动频率高于300kHz或更高,则抖动将在PLL环路带宽后衰减。 它取决于PLL之前的抖动频率和环路带宽/抖动传输功能。

    要对此进行评估,您可以使用J-Bert N4903A生成串行器输入时钟的抖动,并使用DPOJET测量范围测量抖动源频率下的输出抖动。 测试设备必须能够分离频率并读取抖动,这一点非常重要。 我们没有关于此串行器测试的特征参数数据。

    此致,
    Dennis