This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:以PCIe Gen 1速度运行的eq

Guru**** 2825425 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102, SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579957/ds80pci102-eq-running-in-pcie-gen-1-speed

部件号:DS80PCI102
主题中讨论的其他部件: SN75DP139

大家好,

该设备还提供均衡(CTLE)和去重功能。 我的问题是相关的

至EQ。 我们需要知道,当设备在以Gen1速度(2.5Gbps)运行的PCIe链路上使用时,EQ是否也可用?

对我来说,DS没有明确概述这一点。 DS中有一个脚注(表2下),可以这样理解

CTLE不是仅专用于Gen3,并且在链路运行Gen1时也起作用。 这与我们的经验相符,但如果您能确认这一点,我们将不胜感激。

此致

SF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,
    此处有任何更新?
    此致
    SF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,SF,

    已确认。 EQ适用于所有数据速率。 但是,请注意EQ是一个频率相关曲线。 这意味着,对于较低频率,相同均衡器设置的增益将比接近最大频率时(8 Gbps的Nyquist为4 GHz)更小。 这是为了补偿源与DS80PCI102输入引脚之间的互连介质上预期的频率相关损耗。

    谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,SF,

    去重功能工作都是三种费率。  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    感谢您的支持!

    我的客户还有一个问题:

    SN75DP139提供三种不同的设置来控制TMDS输出的转换速率。

    这由SRC针脚控制。 在我们的应用程序中,我们可以在运行时控制此引脚上的级别。

    我们想使用此信息来了解谐波发生了什么,尤其是HDMI clk信号,

    在EMI测试期间。 但是,我们看不到频谱分析仪的任何影响或差异。

    在DS中,我没有找到一个有意义的解释。 这些设置是否可能被锁定

    仅开机? 或者还有什么问题呢?


    您是否可以在设备启动和运行时更改雪橇设置?

    此致

    SF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,SF,

    我还会尝试使用示波器测量设备输出的转换速率。  I2C_EN的级别也会影响输出边缘速率。  什么是I2C_EN =?

    引脚I2C_EN是否保持恒定值?

    谢谢,此致,

    李