This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:TUSB7340的一些问题

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583887/tusb7340-some-question-of-tusb7340

部件号:TUSB7340

您好,先生:

很抱歉打扰你。

在标题中,我们有一些TUSB7340问题需要确认

1. TUB7340如何进入暂停状态?  空闲一段时间自动进入挂起模式,或者需要通过PCIe总线发出SOC命令?

2. TUSB7340如何从挂起状态唤醒?  例如,当USB设备插入?

3.当系统处于S3或S4状态时,插入USB设备。 TUSB7340是否会通过Wake #引脚中断SOC?

4,即使系统处于S3或S4状态,TUSB7340在空闲状态下也始终消耗66.15 + 79.35 =145.5mW。 是否有其他方法可以降低此功率?

 感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我假设您正在讨论TUSB7340的USB主机控制器部分。
    1. TUSB7340在USB中不处于挂起状态,而是在USB规范中指定的空闲时间后将USB设备置于挂起状态,这由xHCI驱动程序处理,不需要用户界面。
    2.是的,TUSB7340具有唤醒支持,因此只要插入USB设备,USB链接就会唤醒。
    3.是的,唤醒#信号需要系统侧上拉。
    4.我获得的唯一电源信息是数据表中提供的信息。

    您能否详细说明您的实施情况?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elias:

    非常感谢您的回复。

    还有一个问题。

    对于WOA应用,TI是否需要重新编写或编译ARM的新驱动程序?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    TI驱动程序仅适用于Windows 7和先前版本,从Windows 8开始,TUSB7340使用Microsoft的xHCI收件箱驱动程序。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elias:

    感谢您的帮助!!