This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX1621:,DS92LX1622:SER (从属)-DES (从属)连接,不使用I2C双向控制

Guru**** 2470260 points
Other Parts Discussed in Thread: DS92LX1622, DS92LX1621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584177/ds92lx1621-ds92lx1622-ser-slave--des-slave-connection-without-using-i2c-bi-directional-control

部件号:DS92LX1621
主题中讨论的其他部件:DS92LX1622

大家好,

我的客户将在显示模式下使用DS92LX1621和DS92LX1622,并配置为所有默认模式
不使用I2C双向控制。

此客户询问将SER和DES引脚设置为高(从动)时是否存在任何问题
如果他不使用I2C双向控制。

请告诉我。

根据他的评估,此设置的显示似乎没有问题。
客户表示有些主板不能使用SER (从)-DES (主)设置锁定,
因此,客户想要使用DS92LX1621和DS92LX1622,并将SER和DES引脚都连接到高(从)。

此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    当客户不使用双向控制总线时,
    他是否可以将DS92LX1621和DS92LX1622与Ser-DES M/S设置从-从属设备一起使用?

    请告诉我。

    此致,
    Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    由于我无法获得咨询回复,我将按如下方式回答客户。

    "双向控制说明"中M/S配置的补充设置
    在不使用双向控制总线时,数据表第25页中的"总线和I2C模式"部分也适用。

    如果您将Ser-DES M/S配置设置为从属从属设备,请自行承担使用这些设备的风险。

    谢谢你。

    此致,
    Fumio Nakano