This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:SN65HVD3082E 256负载的总功耗

Guru**** 2468700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3082E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583856/sn65hvd3082e-sn65hvd3082e-total-power-consumption-for-256-loads

部件号:SN65HVD3082E

各位同事,

您能否告诉我SN65HVD3082E在100kBit/sec数据速率和256个负载下的总功耗? 端接为60欧姆。

我是否正确,总电流将为35 mA + 8 mA = 43mA (数据表中的图5和图2)?

数据表还指出,输出电流可以高达60mA,但我不能理解60mA可流向输出的条件是什么?

客户只有85mA的电流为RS-485收发器供电,担心这将是不够的。

谢谢你,Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    您对总电流的回答正确。 数据表中确实提到最大输出电流可高达60 mA,但这适用于所有308XE零件。 如图3和图4所示,部件3085E和3088E具有更高的信号速率,因此消耗更多电流,符合60 mA的规格。

    系统的总功耗将为P =(43 mA)(5.5 V)= 0.2365 W。这仅用于一个部件,但我假设您的网络中一次只有一个部件处于活动状态。

    如果您的客户有85 mA的电流可供使用,则您有足够的电流可供收发器使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Matt,

    现在非常清楚,

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,

    您能告诉我,我是否添加了线路上所有接收器(256个节点)的总电流?

    我的意思是,如果您查看数据表中的表6.6 ,您将看到总线输入电流最大为0.125mA

    因此,对于256个节点,它可以是32mA。 因此,电源必须能够提供43mA + 32mA (总线输入电流)= 75mA

    我是对的?

    谢谢你,Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    是的,这在技术上是正确的,但在绝对最差的测试条件下,因此您可能看不到75 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,你好!

    谢谢!


    您能否告诉我短路的情况?

    数据表显示短路输出电流为250mA。

    它的内部电流限制是否为250mA电平? 或封装耗散限制?

    如果发生短路,会出现什么情况?

    谢谢你,Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    在第15页的第8.3 节中,短路输出电流是一个内部限值。它表示308XE提供  了接收器输入阈值的内部偏置,用于断路,总线空闲和短路。 因此,我认为这是内部的限制。

    至于发生短路时会发生什么情况,设备将进入热关闭故障,输出将是高阻抗。 第8.3 节也对此进行了说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Matt,

    Mike