This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E2U06-Q1:TPD2E2U06-Q1的阻抗特性

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E2U06-Q1, TPD6F002, TPD6F002-Q1, TPD4E05U06-Q1, TPD1E05U06-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/582920/tpd2e2u06-q1-impedance-characteristic-of-tpd2e2u06-q1

部件号:TPD2E2U06-Q1
主题中讨论的其他部件: TPD6F002TPD6F002-Q1TPD4E05U06-Q1TPD1E05U06-Q1

尊敬的支持团队:

我们的客户尝试将TPD2E2U06-Q1用于FPD-LINKIII。

但是 ,要求的阻抗为100欧姆。

因此,我们确认TPD2E2U06-Q1的阻抗。

能否告诉我们TPD2E2U06-Q1的阻抗特性?

此致,

 杉山先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我很快就会回复您。

    此致,

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对FPD链路执行阻抗时,不应考虑TPD2E2U06-Q1。

    但是,我要使用的设备是用于FPD链路的TPD6F002设备。 但是,它不符合汽车要求。

    此致,
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡梅伦-桑;

    感谢您的回复。
    我们的客户将在FPD-LinkIII信号之间使用。
    这条线速度非常快(GHz订单)。
    如果使用TPD6F002-Q1,此设备将插入FPD-LinkIII线路(串行插件)。
    在这种情况下,TPD6F002-Q1是否会影响FPD-LinkII信号质量?

    此致

     杉山先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杉山

    如果您正在处理GHz范围内的信号,则TPD6F002-Q1将不工作。 它具有内部EMI滤波器,但不能达到这些速度。

    但是,TPD1E05U06-Q1或TPD4E05U06-Q1对于高速信号的作用将非常好,具体取决于您需要1个通道还是4个通道。

    FPD-LinkIII信号的阻抗不应考虑这些离散器件。 您仍需要100欧姆阻抗。

    此致,

    Cameron