This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IS:DP8.3867万IS:TJ (最小模具温度)

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583682/dp83867is-dp83867is-tj-minimum-die-temperature

部件号:DP8.3867万IS

我知道工业版可以在-40°C的环境温度下工作 您能告诉我运行时的最低结温吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Charles:

    我们在-40C的环境中测试了设备。 在该温度下确认启动,因此交叉点温度非常接近环境温度。

    此致,