This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万CS:双重检查需要在SGMII模式下绑带未使用的输入...

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584013/dp83867cs-double-checking-need-to-strap-unused-inputs-in-sgmii-mode

部件号:DP8.3867万CS

我的DP8.3867万CS设计采用SGMII,因此有相当多的未使用输入引脚与RGMII模式关联。  

DP8.3867万CS数据表的6.1 部分指出:"即使设备可能具有内部上拉或下拉电阻器,一个好的做法是终止未使用的输入,而不是允许其浮动。"

在查看TI SGMII EVM板时,我看到以下内容是浮动的:TX_D2,TX_D3,GTX CLK和TX_CTRL。

所有这些引脚都有内部下拉。  

此外,您还可以在第6页上看到一条注释:“当设备在通电后进入功能模式时,IO引脚上的内部上拉和下拉电阻被禁用。”  

在SGMII模式下使用设备时,RGMII引脚上的下拉是否真的被禁用?  

请阐明使用外部电阻器拔出未使用的RGMII输入/输出引脚的必要性,或者为什么不需要在TI SGMII EVM板上执行此操作。  

谢谢你

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    很抱歉耽误你的时间。 您可以让未使用的RGMII连接保持浮动,如SGMII EVM中所示。 在SGMII模式下,RGMII接口被忽略,因此浮动电压不会产生影响。

    我们建议终止未使用的,目的是将可能的输入与已知状态联系起来。 这对于像RESET_N和JTAG这样的引脚尤为重要。 没有任何作用的TX对不会导致保持浮动。

    此致,