This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:开机顺序(VREF1和VREF2)

Guru**** 2771035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583530/pca9306-power-on-sequence-vref1-and-vref2

部件号:PCA9306

你(们)好

我阅读了一些E2E帖子,如下所示,

https://e2e.ti.com/support/interface/i2c/f/390/p/42.0667万/1498896#1498896</s>149.8896万 149.8896万

但是,我不明白我们应该首先启动哪个VREF1和VREF2。  

在我们的客户案例中,首先打开3.3V (应该是VREF2)电源,然后在10毫秒后启动1.8V (应该是VREF1)。

因为1.8V由DCDC从3.3V轨提供。

我们是否应该先启动VREF1?

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您是否支持此帖子?

    此致,
    山本浩二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Koji:



    我们建议您在Vref2之前启动VreF1,但此部件没有电源顺序要求。 也就是说,如果您以另一种方式打开设备电源,则不会对设备造成损坏。 如果您首先打开Vref2,您可能会看到VreF1侧的低电平延伸至Vref2侧。 如果您的系统无法处理此问题,则您可能需要在链接的POST中实施NMOS解决方案。

    下面是有关此主题的另一篇文章,可能也会有所帮助:
    e2e.ti.com/.../156.3337万


    此致,
    Daniel Noel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Koji:
    请勿在上一篇文章中实施NMOS解决方案。 该电路将不工作。 我稍后会更正此帖子。

    只要您在启动序列期间不尝试进行I2C通信,那么您应该可以使用电源序列这两种方式。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Daniel-san,Francis San,

    感谢您的支持。

    我了解VREF和VREF2之间没有任何序列。

    如果我的理解不正确,请更正我。

    此致,
    山本浩二