This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:自动GPIO切换的FW设置

Guru**** 2470260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/585112/tps65982-fw-setting-for-auto-gpio-toggling

部件号:TPS6.5982万

大家好,

在TPS6.5982万上使用默认FW图像时,一个GPIO自动切换。 GPIO映射了什么事件?
我的客户希望在活动可用时使用该活动。

此外,您能否告诉我该活动的意义?

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    您是否知道客户使用的是哪个默认固件映像? 板上的DIP开关可以选择不同的配置。 此外,他们正在测量的GPIO是什么?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric San,  

    我使用EVM轻松进行检查。

    它是最新的应用程序自定义工具版本2.15 中的固件。 闪烁的LED指示灯是D9,因此我的客户询问分配给Debug1的GPIO事件。

    当我使用C型电缆连接其它设备时,D9开始闪烁。

    此致,

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onawa-san,

    当输入了高压PDO时,将触发D9,请参见下面EVM用户指南中的图像:

    闪烁功能仅在基本EVM固件中可用,不能通过应用程序自定义工具实现。

    但是,您可以映射GPIO,以便在协商特定PDO时触发。 例如,当您输入了20V合同时,可使用此功能打开LED。 您还可以将GPIO映射到插头事件。  

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric San,

    感谢您的解释,我理解。

    此致,
    Takashi Onawa