大家好
您是否介意询问DP8.3867万IR?
请参阅以下附件文件。
e2e.ti.com/.../2017.0327万_5F00_DP83867_5F00_RegisterSetting.pdf</s>8.3867万
特别是,我们有一个关于基本模式控制寄存器(BMCR)的问题,位"速度选择(位6,13)"。
当我们要 使用1000Mbps时 ,位6=1和位13=0的设置是否正确?(数据表显示 10=1000 Mbps)
此致,
松本博塔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
您是否介意询问DP8.3867万IR?
请参阅以下附件文件。
e2e.ti.com/.../2017.0327万_5F00_DP83867_5F00_RegisterSetting.pdf</s>8.3867万
特别是,我们有一个关于基本模式控制寄存器(BMCR)的问题,位"速度选择(位6,13)"。
当我们要 使用1000Mbps时 ,位6=1和位13=0的设置是否正确?(数据表显示 10=1000 Mbps)
此致,
松本博塔
Ross San
感谢 您对DP838.6738万S的一贯支持。
我们的客户尝试使用寄存器0x0009更改主/从配置。
但是,结果相同(Link up NG,transmission NG)。
他们还尝试了以下三个条件:
-Master condition1:主/从手动配置=1,主/从配置值=1
-Master condition2:主/从手动配置=1,主/从配置值=0
-从属条件:主/从手动配置=0,主/从配置值=0
请参阅以下文件。
e2e.ti.com/.../2017.0328万_5F00_DP83867_5F00_RegisterSetting.pdf</s>8.3867万
<问题1>
首先,我们注意到一点。
当我们使用 1000BASE-T时, Auto-Negociation 是否绝对需要标准?
当 其链接伙伴 为固定设置(主) 且DP8.3867万IR为固定设置(从属)时,是否可以通信?
数据表P38 显示了以下说明。
"所有1000BASE-T PHY都需要支持自动协商。 1000BASE-T中的自动协商功能有三个主要用途:"
速度和双工选择的自动协商
主/从分辨率的自动协商
暂停/非对称暂停分辨率的自动协商
。
条件②100Mbps:链路正常(链路正常工作前需要10秒),传输正常, 为什么链路正常工作前需要10秒?
它取决于链接伙伴??
感谢您的帮助!
此致,
松本博塔
Ross San
感谢您的回复和支持!
将寄存器0x0h更改为允许自动协商时会发生什么情况? 1G链路是否建立?
->当我们的客户 配置 自动协商设置的默认设置时,可以。
因此,当它是 Link up NG (链路连接NG)和 transmission NG (变速器NG)时,我们 的客户 未 尝试更改寄存器0x0h以允许自动协商。
我们将予以确认。
您的链接合作伙伴部件号是什么? 您是否尝试过使用其他链接合作伙伴?
->请参阅以下内容。
目录>
①PC Ω- 1G交换集线器- 带 DP8.3867万的客户主板
②PC Ω- LAN交叉电缆 - 带 DP8.3867万的客户主板
(关于配置①,根据1G交换集线器(具有自动协商功能),因此我们猜测链路无法 建立。)
PC设置为 全双工,1000Mbps,主 /从模式 自动检测。
因此,他们使用强制主模式和 从属模式设置进行了确认,但链路启动为NG。
如果您有一些建议,您能否告知我们?
此致,
松本博塔
Ross San
感谢您的回复。
然后,我们真的 认为我们的解释会让你感到困惑。
我们的客户希望使用具有 固定从属模式 或固定主模式的1000Base-T。(使用自动协商时不能)
他们可以使用 “自动协商”配置1000Base-T,因此 我们认为 硬件没有问题。
目前 ,我们的客户还无法配置 固定从机模式 或固定主机模式。
问题没有解决。
现在,我们要求他们禁用Auto-MDIX功能。
感谢您的帮助!
此致,
松本博塔
Ross San
我们的客户 确认了地址 0x10,Bit6=0和MDI配置,MDI-X配置。
但是,他们没有使用固定的从属设备1000Base-T 和固定的主设备1000Base-T配置Link up
条件如下:
<condition>
DP8.3867万主控制器(CFG1 - 0x1a00)<--- CAT5E交叉电缆 --> DP8.3867万从控制器(CFG1 - 0x1200)
如果您有一些建议(例如状态注册,,,,),您能否向我们提供?
我们需要您的帮助。
此致,
松本博塔