This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:为PP_EXT供电,不带3.3V输入电压

Guru**** 2469870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583335/tps65982-powering-pp_ext-without-3-3vin

部件号:TPS6.5982万

团队,  

我的客户正在监视器系统上使用TPS6.5982万,他们问我以下问题。  

通常,系统充当电源,使用PP_EXT为连接的设备提供20V输出电压。(PP_EXT的输入来自套管插孔)。

问题在于,即使已关闭系统,此显示器仍可为连接的设备持续为20V电压充电。  

一旦他们通过将 VIN_3V3, VDDIO和 PP_5V0断言为LOW (低)关闭系统,他们就会期望充电将会停止。  

当3.3V和5V输入没有电源时,PD控制器是闸极驱动。当然,拔下电缆并重新插入后,再也不能充电。  

您能否检查一下并解释为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,

    请问您的客户使用的固件版本是什么? 我们已在TPS6.5982万上修复了FW版本1.12 00的此问题。 使用更新的固件应可解决客户问题。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric,  

    您的建议已解决了该问题。但是,我们看到了有关3.3Vin的不同问题。

    下面是TPS6.5982万的两种意外行为。
     

    1.     1. 当系统VIN_3V3从监控器中移除(向PC (MAC)供应20V电压)时,它从Mac接收电源(5V)。 甚至我们将RPD_G1&2绑定到GND以禁用无电的电池启动。

     
     您是否可以查看此信息并指导我们如何从Mac禁用电流阱(5V),以及如何重新协商以向Mac提供20V电压?
    谢谢!
    Andrew

    二.     2. 当我们再次启用VIN_3V3时,电源不再协商,因此系统(监控器)无法再次向Mac提供20V电源。

     
    下面是TPS6.5982万的两种意外行为。
     

    1.      当系统VIN_3V3从监控器中移除(向PC (MAC)供应19V电压)时,它从Mac接收电源(5V)。 甚至我们将RPD_G1&2绑定到GND以禁用无电的电池启动。

     
     

    当我们再次启用VIN_3V3时,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,

    我认为这些问题是由TPS6.5982万上的配置引起的。 您可以使用“应用程序自定义”工具编辑配置。 要解决问题1:
    在TPS6.5982万应用自定义工具中,编辑控制配置并确认“处理交换至接收器”和“启动交换至接收器”均已禁用。 然后,在“传输接收器功能”下,将接收器PDO的数量设置为0。 这将确保TPS6.5982万不会漏电。

    要解决问题2:
    在TPS6.5982万应用自定义工具的控制配置中,确保“启动切换至源”和“进程切换至源”都已启用。 另外,确保在“Transmit Source Capabilities”(传输源功能)下,将20V PDO Advertise Mask设置为“Always Advertise”(始终通告)。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,

    我的上述建议是否有助于解决您的问题?

    谢谢!
    Eric