This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:重置脉冲

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/585271/tusb2077a-reset-pulse

部件号:TUSB2077A

你(们)好

在数据表中,它如下所述,

我有一些关于上述顺序的简单问题。

1.这是否意味着我们必须在3.3V达到其90 % 后输入100us~1ms的重置脉冲(低脉冲)?

2.如果脉冲超过1us会发生什么情况?

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1us的脉冲太短。 如果集线器处于重置状态的时间较长或较短,则它可能无法对USB主机信令做出及时响应,并且无法完成枚举。 这通常是嵌入式系统应用程序的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joer-San,您好!

    我对我的打字错误感到抱歉。

    关于第2季度,这是

     2.如果脉冲超过1毫秒会发生什么情况

    如上所述,较长的时间段(>1毫秒)可能会出现无法及时响应USB信号和未完成枚举的情况。

    是这样吗?

     

    此致,

    山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Koji-san,

    是的,您回答正确。

    此致