This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:如果VreF1缺失,是否存在问题?

Guru**** 2779295 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/585043/pca9306-are-there-issues-if-vref1-is-absent

部件号:PCA9306

团队,

我有一位客户正在查看PCA9306,但打算在设备中可能没有VreF1时使用该设备。 如果VreF1断开连接,是否会导致设备出现任何问题(断电,高阻抗等)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carolus您好!
    他们是否希望设备在此情况下正常工作? 如果您保持Ref1,SCL1和SCA1浮动,则可能会将Vref2电压- Vth传递到设备引脚的VreF1端。 这意味着,如果您在VreF1侧有1.8V的电压设备,在Vref2侧有3.3V的电压,那么您可以在1.8V设备上放置一周的电压,最高可达3.3V - Vth (0.7)=2.5V。

    您能否为我提供有关应用程序的更多信息,以及他们正在尝试做什么以及为什么?
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Francis:

    理想情况下,不会 他们最初的设计要求是能够将使能引脚和VreF1连接在一起,以便在将VreF1设置为1.8V时设备可以工作,而当VreF1在0V时关闭时,所有I/O都处于高阻抗状态。

    从我对该设备的理解来看,我说这不起作用,因为数据表中显示EN的逻辑高实际上是基于VreF1的参数(数据表显示MIN是VreF1+.6V),所以如果这是事实,这两个参数将结合在一起, 无论VreF1上的电压如何,该设备永远无法启用。

    因此,考虑到这一点,我知道当任何一个电源缺失时,我们的其他一些设备会进入I/O的高阻抗状态,所以我对VreF1处于0V时该设备的行为很好奇, 如果有一个配置可以使上述设计结构变弱。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗西斯

    此外,

    如果VreF1和Vref2均未通电,而VreF1侧的上拉电压为3.3V,会发生什么情况?    MSP430上的I2C总线是否仍可使用(ISIS连接到VreF1端),因为它 仍将通电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗西斯

    这方面是否有任何进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果VreF1和Vref2为0V,则无论SDA和SCL上的上拉情况如何,该部件都被禁用并为High-Z。 Vref2连接到EN,如果该值较低,则该部分被禁用,并设置为High Z (高Z)。如果设置为High Z (高Z),则不会影响其他设备可能使用的I2C总线。
    Francis Houde