This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA7408:电源开/关顺序

Guru**** 2470620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/585168/tca7408-power-on-off-sequence

部件号:TCA7408

大家好,

我的客户正在研究TCA7408的电源开/关顺序。
当VCCP = 0伏时,GPIOx是否显示Hi-Z?
在这种情况下,我假定VCCI=3.3V。

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita-san,您好!

    当VCCP = 0伏时,IOS为Hi-Z  

     重置期间IOS的默认状态为INPUT。  因此,z值较高

    Francis Houde