This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:数据表问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581236/tps2549-datasheet-questions

部件号:TPS2549

您好,

我有一些关于TPS2549数据表规格的问题。

  1. 是否存在与低水平电缆补偿相关的泄漏/错误? 例如,如果负载电流为100mA,ICS是否合理地接近(75uA/A)(100mA)= 7.5uA?
  2. 数据表部分8.3 的第18页。2.1 #4说:
    1. “当C (输出)较大时,需要将V (输出)与R (FA)并联使用C (COMP)以使V (输出)稳定。 从C (COMP)≥3×G (CS)×C (OUT)开始,然后调整C (COMP)以优化电压调节器输出的负载瞬态。'
    2. 这是指什么Coout?  它是位于TPS2549的“右侧”和/或“左侧”的输出端吗?
  3. 如果根据表2 CTL1-3配置为CDP为'111',则在满足Ilim_LO阈值(根据8.3 .5.2 部分)时,状态输出是否为活动状态?
  4. 如果根据表2 CTL1-3配置为CDP为'111',但由于 设备未枚举而自动切换到SDP,则在满足Ilim_LO阈值(根据8.3 .5.2 部分)时,状态输出是否为活动状态?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.是的,CS电流将接近7.5uA。

    2. cout是连接在输出引脚上的电容器。

    3.是的,当负载电流超过由Ilim_LO确定的阈值时,状态引脚将断言。

    4.否,在SDP模式中不会声明状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应,这完全回答了我的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对这台设备还有其他问题。 数据表显示,TPS2549可以支持除法器3模式,我相信是2.4A。

    1.分禾器3模式是否为2.4A?
    2.如果您配置为DCP_Auto,设备需要2.4A,甚至2.0A,但电流限制设置为1.5A,会发生什么情况? 当握手告诉它2.4A时,所连接的设备如何意识到它只能吸入1.5A电流? 设备是否有处理此情况的标准或典型方式?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的,除法器3为2.4A

    2.如果器件需要2.4A电流限制为1.5A,则TPS2549将电流限制为1.5A,因此器件只能接收1.5A电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    [引用用户名“孙永强”]

    2.如果器件需要2.4A电流限制为1.5A, 则TPS2549 将电流限制为1.5A,因此器件只能接收1.5A电流。

    [/引述]
    我知道(在本例中)设备的电流限制为1.5A。 但是,如果TPS2549处于除法器3模式,则可能是器件认为它可以接收2.4A的电流。 当它尝试消耗2.4A时,它得到的电流限制为1.5A,因此器件获得的电流较少,总线电压开始下降。 典型设备将如何处理这种情况? 它是否会意识到,它实际上不能画2.4A,即使是广告中的除数3模式,而是画1.5A? 或者它是否会更加平滑,例如放弃和停止充电?