Other Parts Discussed in Thread: TPS2549
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS2549 您好,
我有一些关于TPS2549数据表规格的问题。
- 是否存在与低水平电缆补偿相关的泄漏/错误? 例如,如果负载电流为100mA,ICS是否合理地接近(75uA/A)(100mA)= 7.5uA?
- 数据表部分8.3 的第18页。2.1 #4说:
- “当C (输出)较大时,需要将V (输出)与R (FA)并联使用C (COMP)以使V (输出)稳定。 从C (COMP)≥3×G (CS)×C (OUT)开始,然后调整C (COMP)以优化电压调节器输出的负载瞬态。'
- 这是指什么Coout? 它是位于TPS2549的“右侧”和/或“左侧”的输出端吗?
- 如果根据表2 CTL1-3配置为CDP为'111',则在满足Ilim_LO阈值(根据8.3 .5.2 部分)时,状态输出是否为活动状态?
- 如果根据表2 CTL1-3配置为CDP为'111',但由于 设备未枚举而自动切换到SDP,则在满足Ilim_LO阈值(根据8.3 .5.2 部分)时,状态输出是否为活动状态?
谢谢!