请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB8041 您好,
使用总线电源时,每个端口的最大电流是多少?
是否可以进行以下系统配置?
主机(3.0)总线电源→TUSB8041→负载:键盘(50mA)和数字键盘(500mA)
此致,
Seishin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.