This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:我们可以知道TUSB211插入损耗吗?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/582818/tusb211-may-we-know-the-tusb211-insertion-loss

部件号:TUSB211

您好,先生  

我们希望2.0 具有A型20 m 电缆项目,我们有以下问题:

1.我们可以知道TUSB211插入损耗是多少吗?  

2. TUSB211是否可以使用系列? 我们计划分两个阶段。是否可以(或者您是否有其他建议?)? 哪个位置适合?

                                         太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bogey,

       20 m 是一根长电缆,可能存在直流电损耗问题。TUSB211设计用于提高转换速率,但不能补偿直流电平。 我建议重新考虑并考虑使用一个USB集线器和至少两个TUSB211。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego

    感谢您的建议。

    客户是电缆供应商,因此他们没有集线器。关于Vbus电源,我们建议它可以是设备端的电源或设备端Vbus中的附加直流适配器。

    对于20M USB电缆,我们可以“主机”+ TUSB211=>10M电缆+ TUSB211 + 10M电缆+ TUSB211 (Vbus中的适配器DC)。

    是否正常? 或者我们需要注意的事情?

                                                                 太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chen:

       配置值得尝试。 我只关心D+ D-线的DC损失,但我认为这是可能的。

    此致,

    迭戈。