This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0303:如何在没有SMBus管理的情况下将部件连接到运行?

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/585106/lmh0303-how-can-the-part-be-wired-to-run-without-smbus-management

零件号:LMH0303

我正在向没有SMBus控制器的主板添加HD-SDI输出。 显然,从 这个答案,http://e2e.ti.com/support/interface/high_speed_interface/f/138/p/41.0558万/1458741#1458741,145.8741万,我145.8741万我可以让SCL/SDA引脚在“引脚模式”中保持打开状态。 但我的数据表中没有提到"引脚模式"。 这是否只是没有连接这两个SMBus针脚?

SD/HD已下拉;RSTI已上拉。 RREF与VCC之间的电阻为750欧姆。 这就是我在销钉模式下运行此零件所需的一切吗?

非常感谢,Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

    PIN模式只需使用带式引脚设置来设置LMH0303。 即使没有使用SMBus引脚,我仍然建议您应用外部上拉,因为这些引脚是漏极开路。 这将防止针脚意外切换。

    关于您的其他设置,我还会在故障引脚上添加一个上拉。 您的所有其他设置对我来说都是合理的。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,Michael。