This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD62:SN65HVD62在2.6MHz载波上是否支持OOK?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/585346/sn65hvd62-does-the-sn65hvd62-support-ook-on-2-6mhz-carrier

部件号:SN65HVD62

您好,先生:

请告知您SN65HVD62是否支持2.6MHz机层上的开/关键控(OOK),开=逻辑零?

谢谢,此致,

陈耀恩
2017年30月03日


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩,

    您是否要提供4个2.6MHz 的晶体而不是2.16MHz? 电流变送器逻辑处于低电平活动状态。 此致,