This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:TX侧和RX侧设置

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB546-DCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/585381/sn65dp141-tx-side-and-rx-side-setting

部件号:SN65DP141
主题中讨论的其他部件:TUSB546-DCI

您好,专家,

我看到数据表提到DP141可能是TX端和RX端驱动器。 我的客户在TX端使用了5 m 电缆,但我的客户在GPIO模式下获得了错误位。

您是否有应用程序的建议I2C设置? 顺便提一下,"DRV_PEAK "是否为预强调函数? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerry:

    此设备没有预重,它是线性重驱动器。
    您是否有我们可以查看的眼图?
    对于DP141/DP141,1.4 我们建议使用TUSB546-DCI,而不是1.3。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises,您好!
    但它已经存在于PCB中。 对TX端有什么建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerry:

    您可以增加Tx增益,我需要用眼图来调试该问题。
    问题可能是来自布局的抖动,歪斜或X-Talk。
    您能否分享原理图和布局以供回顾?

    此致