This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:LMH1218是否自动关闭未使用的输入?

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/585295/lmh1218-does-the-lmh1218-power-down-unused-inputs-automatically

部件号:LMH1218

我有一个使用LMH1218电缆驱动器的应用程序。  我有两个输入连接到设备的2:1输入Mux,但一次只能使用1个输入。  另一个将是有效的浮动。   如果芯片上没有检测到信号,它是否会关闭未使用的输入?  或者,我是否需要添加外部电阻器来降低输入。  由于信号的高速特性,我不想添加外部部件。

感谢你的帮助。

杰西·C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse:

    如果没有输入信号,信号检测逻辑将使该数据路径进入低功率模式。  无需从外部偏置输入。

    此致,