This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:DP8.3867万线路驱动器中心接头连接

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/585294/dp83867e-dp83867-line-driver-center-tap-connection

部件号:DP8.3867万E

您好,

 

我使用DP8.3867万E,SNLA246A第4页说明"磁性元件的每个中心分接头应通过0.1uF电容器独立地与接地断开连接。"

如果它们不是独立分离的,即所有连接在集成RJ45内,而没有0.1  UF电容器CAN,会发生什么情况? 是否有效? 磁性元件的每个中心丝锥都连接接地。 这是否会影响PHY和外部交换机之间通过RJ45的传输。
当我将DP8.3867万 phy连接到外部交换机时,我没有看到交换机链路接通。 我在地址0x0000设置自动协商启用,当我读取地址0x0001时,我看到自动协商未完成。 您是否有任何建议,说明为什么我在phy与外部交换机之间没有连接?
谢谢你。
此致,
Seda Demirhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Seda,

    与另一个接线柱一样,中心丝锥必须通过脱接帽连接到接地。
    直接中心抽头接地不适用于此设备。

    我们建议使用0.1uF电容器。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你!!