This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:RMII RX_DV与RX_D内容的关系

Guru**** 2543030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/585037/dp83822i-rmii-rx_dv-relationship-to-rx_d-content

部件号:DP8.3822万I

您好,

我正在RMII模式下查找RX_DV与RX_D总线上的数据内容之间的关系。

RMII规范为CRS_DV显示此信息(一旦运营商检测到并过一段时间后即断言,然后是前导码和数据,但不指示数据包的结束)。

对于RX_DV,DP8.3822万在第29页中独立显示:

"此外,RMII模式提供RX_DV信号,允许使用更简单的方法恢复接收数据
无需将RX_DV与CRS_DV指示分开。 RX_ER也受支持,即使不受支持
RMII规范要求。"

因此,问题是:

RX_DV与前导码的接收同步进行断言,并包括整个前导码

- RX_DV是否在最后一段数据后立即取消断言?

我查看了DP8.3848万数据表,其中提供了更多信息,但没有明确说明这一点(没有任何内容表明两个芯片的行为相同)。

谢谢

此致

帕斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pascal:

    DP8.3848万和DP8.3822万均符合RMII规范。
    是的,DP8.3848万的说明适用于DP8.3822万。
    本应用说明适用于DP8.3848万和DP8.3822万。
    www.ti.com/.../snla076a.pdf

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ross,文档对其进行了详细说明。 我错过了它,因为我在挖掘DP8.3882万文档而不是DP8.3848万文档。
    不管怎样,谢谢
    帕斯卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pascal:

    我们需要更新该文档并将其链接到DP8.3822万,以便其他人都不会进入该文档。
    感谢您告知我们。

    此致,
    罗斯