This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3849万I:PMD接口接收数据,输入保护

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06, TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584880/dp83849i-pmd-interface-receive-data-input-protection

部件号:DP8.3849万I
主题中讨论的其他部件: TPD4E05U06TPD4E1U06

关于DP8.3849万I,
无磁性(交流耦合到背板,100BASE-TX)。
在关闭电源时,用于输入100BASE-TX信号的TPRDx_x输入的内部是否有任何保护电路,或者是否有必要通过外部保护电路保护这些输入?
(实时插入?)

此致

D.Dornberger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dieter,您好!

    DP8.3849万I内部有保护功能,但其额定值为HBM,而不是IEC级别。
    您需要哪种类型的ESD等级(HBM或IEC)?
    什么级别?

    如果您需要IEC,我建议使用低电容ESD二极管阵列。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ross:

    感谢您的快速响应。
    HMB足够了, 为了安全起见,附加二极管阵列TPD4E1U06或 TPD4E05U06是否正常?

    此致
    迪特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dieter,您好!

    是的,其中任何一种都是IEC级别保护的好选择。

    此致,
    罗斯