This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万C:时域反射计

Guru**** 2933210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/582807/dp83848c-time-domain-reflectometry

部件号:DP8.3848万C
主题中讨论的其他部件: DP8.3822万I

你(们)好  

我正在使用 DP8.3848万C phy 芯片。 我想知道这个phy 有 时间域反射法(TDR)。  
如果是,如何使用该文件,则为与该文件相关的任何pdf文件。
如果否,如何执行phy诊断,以了解phy电缆的寿命和其它phy相关诊断。

提前感谢
钦五月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chinmay:

    很遗憾,DP8.3848万C不支持此功能。 这是新设计吗? 我们的产品组合中还有其他支持TDR的设备。 过程和寄存器记录在其各自的数据表中。
    我们有一个新的10/100M phy,于去年发布,DP8.3822万I。 它支持TDR。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aniruddha

    感谢您的快速回复。
    设计已经完成,是否有任何具有此功能(TDR)的器件与DP8.3848万C引脚兼容?
    您能告诉我支持此功能的PHY列表吗?


    谢谢
    钦五月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    在我们的设计中,我们使用DP8.3848万C。 由于我们已经使用DP8.3848万C绘制了原理图,但它没有TDR,因此我们希望将其替换为不同的PHY,即具有几乎相同的PIN配置,因此我们不必更改原理图。

    有人能建议我们应该使用哪种PHY吗??


    谢谢
    Chinmay Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chinmay,

    我会推荐DP8.3822万I。
    这是我们最新的10/100Mbps PHY,带TDR。

    它不是DP8.3848万C的2号插针,而是我们推荐的替换件。

    此致,
    罗斯